操作组

将可对资源执行的操作进行分组。一次性为操作组定义安全,而不是单独为每个操作定义。
当添加操作组时,可决定:
  • 操作组的名称。
  • 属于该组的操作。
借助操作组,可根据任何方便的分组方式进行权限分配。例如:
  • 用户角色或工作(操作员、主管、维护工程师等)。
  • 用户访问的设备(送料斗、搅拌机、烤箱等)。
添加后,操作组显示在
安全设置中。
右键单击一个条目,然后选择
安全
。在操作列表的
用户操作组
类别中显示新的操作组。
可分配
允许
或
拒绝
权限到操作组,然后权限将自动分配给组内成员。
注意权限冲突
为防止权限冲突,在操作组中不可加入(嵌套)其他操作组。
多个操作组中可包含相同的操作。但这会引起权限冲突。例如,当同一操作包含在应用于同一资源的两个组中,且第一个操作组明确允许此操作权限,而第二个操作组明确拒绝时,则将拒绝用户的这一操作权限。拒绝权限始终优先于允许权限。
使用旧操作组的名称创建新操作组时,不会恢复已删除的旧操作组
当删除操作组时,任何已为此组分配的明确权限都将失效。
例如,假设使用名为“操作员”的操作组明确授予了用户帐户“Chris”对“混合”区域的写访问权限。这时,如果删除“操作员”操作组,“Chris”就不能再对“混合”区域进行写入操作。创建另一个“操作员”操作组时,不会恢复“Chris”的“混合”区域写入权限。
如果无意中删除了操作组,并且无法从备份恢复 FactoryTalk Directory,则该操作组对应的资源安全权限必须重新创建。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal