OPC DA 数据服务器属性 - 常规

如何打开“OPC DA 数据服务器的常规属性”?
  1. 在
    浏览器
    窗口中,右键单击要在其中添加数据服务器的应用程序图标或区域名称。
  2. 在上下文菜单中,指向
    添加新服务器
    ,然后单击
    OPC 数据服务器
    。
将
OPC
DA 数据服务器添加到
应用程序或区域时或修改现有 OPC DA 数据服务器时,请检查
常规属性
。将 OPC DA 数据服务器添加到应用程序会通过
OPC
DA 服务器定义的主题或
FactoryTalk Linx
数据服务器的设备快捷方式在包含标签的硬件设备与
FactoryTalk Directory
之间建立链接。
以下是
OPC
DA 数据服务器的常规属性。
设置
描述
名称
服务器的描述性名称。
数据服务器名称验证规则:
  • 不能以下划线字符(“_”)开头
  • 不能以空格字符(“ ”)开头
  • 在除第一个字符以外的其他位置可以包含下划线字符
  • 在除第一个字符以外的其他位置可以包含空格字符
  • 可以包含字母数字字符
  • 不能更改现有数据服务器的名称。
描述
数据服务器的可选描述,有助于在以后识别它。
将运行
OPC
服务器的计算机
OPC
DA 数据服务器所在的计算机。使用
浏览
找到计算机,或键入计算机名称。
OPC 服务器名称 (ProgID)
浏览
用于找到在上面标识的计算机上配置的可用
OPC
DA 服务器。在
可用 OPC 数据服务器
列表中选择
OPC
服务器,然后选择
确定
。
如果将数据服务器添加到:
  • 网络应用程序,请选择
    RSLinx
    远程
    OPC
    服务器
    。
  • 本地应用程序,请选择
    RSLinx
    OPC
    服务器
    。
小贴士:
在
RSLinx Classic
中设置 DDE 或 OPC 服务器时,指定一个符号文件,以在控制器不可用时在控制器中使用标签的脱机副本。有关详细信息,请参见
RSLinx Classic
的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal