OPC DA 数据服务器属性 - 高级

如何打开“
OPC
数据服务器的高级属性”?
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开应用程序或区域,直至找到 OPC 数据服务器。
  2. 右键单击“OPC 数据服务器”,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    OPC 数据服务器
    中,选择
    高级
    选项卡。
OPC
数据服务器
可配置为在数据服务器不可用时使用缓存的数据实现标签浏览。默认情况下,不创建缓存数据文件。
OPC 数据服务器
属性对话框的
高级
选项卡用于创建数据服务器标签名称的缓存文件、选择缓存中是否包含扩展标签信息和将缓存文件与当前服务器数据同步。
选项
描述
在服务器缓存文件中包括扩展信息
要在缓存中包括扩展标签信息,请选择
在服务器缓存文件中包括扩展的标签信息。
包含扩展信息将增加创建和同步缓存的时间。
要排除扩展标签信息,请清除此复选框。
创建缓存
要创建缓存文件,请选择
创建缓存
。如果缓存已存在,则按钮将显示
同步
。
同步
同步
会将缓存文件中的标签信息更新为最新数据。
要更新缓存内容,请选择
同步
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal