Runtime 配置

Runtime 分为七个部分:
要跨每个选项卡保存配置设置,请选择每个部分顶部的
应用
按钮。单击该按钮后,将显示一条反馈消息确认操作成功。
提醒事项: 如果在
本地连接
部分不进行任何更改的情况下选择
应用
按钮,并且
本地连接
已启用,系统将提示您更改密码。
提醒事项: 要设置您的语言,请参阅 语言设置

主页

  • 设备信息
    :注册并连接设备后,将自动填充
    域名
    和
    设备名称
    字段。如果没有为该设备 Runtime 分配
    权利
    ,则
    权利状态
    将设置为
    非活动
    。
  • 连接状态
    :选择
    连接
    或
    断开连接
    ,以分别将 Runtime 设置为脱机或联机。
    此部分显示您的设备是否已连接到网络,以及哪些用户当前连接到它(通过显示用户的用户名和任何已连接设备的公共 IP 地址)。
    在将 Runtime 注册到域期间,通过单击 ,可以复制
    匿名 ID
    和
    匿名密码
    。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 Runtime 注册。
  • 请求协助状态
    :本部分包含一个可根据状态更改其标题的按钮:
    • 已请求协助
      :协助请求处于待处理状态或正在处理中。
    • 无待处理的协助请求
      :没有待处理的协助请求,或者请求的协助活动已关闭。
提醒事项:
如果在域中注册设备时
auth.bin
文件已损坏或服务器地址已更改,则可能会在右下角显示
设备注册错误
提示。
选择以下选项之一:
  • 重置设备标识
  • 点击获取更多信息
    :
    设备注册错误
    对话框窗口提供有关问题和任何可能解决方案的详细信息。

设置

可以按如下方式配置 Runtime 设置:
  • 安装 USB 直通
    :USB 直通是一项可选的功能,如果 USB 直通不受支持,可能不会显示该按钮。
    • 卸载 USB 直通
      :卸载所有现有的 USB 文件和驱动程序。
      提醒事项: 您必须注销才能确认此设置。
      提醒事项: 您可能必须更新远程 USB 接口。为此,请执行以下操作:
      1. 安装以前的 USB 接口版本。
      2. 单击相关按钮以安装较新版本。
  • 重新连接模式
    :选择设备在重新启动后是否应重新连接到远程访问服务。
    • 重新启动时从不重新连接服务器
      :无论 Runtime 状态设置如何,Runtime 都不会在重新启动时自动重新连接到服务器,需要手动重新连接。
    • 如果保持连接,则在重新启动时重新连接服务器
      :如果 Runtime 状态设置为
      已连接
      ,则 Runtime 会在重新启动时自动重新连接到服务器。
  • 端口
    :选择 Runtime 必须用于建立网络连接的端口。
  • 服务器
    :选择公共网络基础架构或专用服务器。
  • 地址
    :输入 Runtime 将与之建立连接的专用服务器地址。
  • 导入 CA
    :浏览到并上传专用服务器的证书颁发机构安全证书。
  • 代理
    :配置 Runtime 建立网络连接时必需的代理 HTTP 或 SOCKS5。
    1. HTTP
      :HTTP 代理服务器会转发 HTTP 请求。添加您希望 Runtime 连接到的服务器代理地址和端口。您可以设置身份验证用户名和密码。
      提醒事项: 设置的密码隐藏在点后面。
    2. SOCKS5
      :SOCKS5 代理服务器会转发 TCP 和 UDP 数据包。添加您希望 Runtime 连接到的服务器代理地址和端口。不支持通过用户名和密码进行身份验证。
    3. 无
      :不使用代理服务器建立 Runtime Internet 连接。
  • 安全
    :此功能解决了由于权限提升导致的 Runtime 安全漏洞。此功能会强制 Runtime 严格遵守系统管理员定义的访问控制,确保 Runtime 在分配的权限边界内运行。
    admin
    用户可以配置对文件和文件夹的访问权限。Runtime 使用非管理员虚拟帐户的配置文件作为服务运行,在 Windows 中使用名为
    NT SERVICE\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService
    的用户,在 Ubuntu 上则使用名为
    remoteaccess_runtime
    的非管理员用户。此非管理员虚拟帐户或用户会影响为文件传输和进程终止设置的安全限制。
    若要激活此保护措施,请启用以下一项或两项限制:
    • 文件传输安全限制
      :根据用户的已配置权限限制对文件和文件夹的访问。此选择将反映在
      交互式访问
      工具的
      资源管理器
      部分中。
      启用后,文件传输仅限于非管理员虚拟帐户或非管理员用户,并且必须遵守操作系统权限检查。禁用后,Runtime 会绕过操作系统级别的权限,从而允许不受限制的文件传输。
    • 进程安全限制
      :此选择将反映在
      交互式访问
      工具的
      进程
      部分中。
      启用后,将显示正在运行的进程的列表,但不允许终止进程。禁用后,用户可以通过
      交互式访问
      工具结束进程。
    提醒事项: 在嵌入式设备上,Runtime 中始终启用安全限制。

VPN

  • 选择要通过 VPN 连接的网络
    :选择通过 Runtime 建立 VPN 连接后远程用户可访问的网络。
  • VPN 已保留的 IP 池
    :
    • 保留静态 IP 池
      :如果网络使用静态 IP 地址,并且您希望将特定范围内的 IP 地址用于 VPN 连接,请选择此选项并设置 IP 地址范围。
      您可以添加 IP 地址及其相关的
      掩码
      。
      提醒事项: 如果在
      自
      和
      至
      字段中输入的 IP 地址与指定的子网掩码不匹配,则
      掩码
      文本字段下会显示一条错误消息。如果输入的 IP 地址无效,文本字段将变为错误状态并变为红色。如果输入有效,则会激活
      添加
      按钮。

本地连接

  • 启用本地连接
    :此选项卡允许您配置本地连接。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 本地连接。
    提醒事项: 设置的密码隐藏在点后面。单击 查看您的密码。设置密码并刷新页面后,密码将隐藏,图标处于禁用状态,直到您更改密码。

Internet 共享

  • 选择网络以提供访问
    :选择要从中共享 Internet 的设备。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 Internet 共享。
  • 已允许的 MAC 地址
    :与
    选择网络以提供访问
    中选择的设备网络的子网共享 Internet。
    • 任意
      :选择
      任意
      可为连接到您之前在
      选择网络以提供访问
      中选择的设备网络的所有设备提供 Internet 连接。
    • 使用允许列表
      :您可以添加任何 MAC 地址,以通过您之前在
      选择网络以提供访问
      中选择的设备网络授予它们访问 Internet 的权限。如果输入有效,则会激活
      添加
      按钮。

日志

  • Runtime 日志
    :查看所有与 Runtime 相关的活动日志。例如,服务器连接。
  • 连接日志
    :您可以通过指定
    日期自
    和
    日期至
    来导出给定时间段的连接日志。日志导出过程将生成一个 .csv 文件,包括任何远程协助会话期间记录的活动日志。
如果设置了特定位置用于存储导出的任何文件,则会在该位置保存名为
connection-logs.csv
的文件。然后,您可以重命名该文件,并根据需要选择不同的存储位置。
记录的操作日志包括有关每个设备连接的信息:
数据类型
说明
用户名
执行连接的用户的名称。
域名
设备注册到的域的名称。
公共 IP
远程设备的公共 IP 地址。
设备名称
设备名称。
连接时间
连接到设备的日期和时间。
断开连接时间
与设备断开连接的日期和时间。
操作
在设备上执行的操作。
时间戳
操作的日期和时间。

帮助

此部分包含一个链接,可将您定向至
FactoryTalk® Remote Access™
联机支持手册。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal