本地连接

本地连接模式允许通过连接到相同 LAN 上的 Runtime 访问
交互式访问
功能,而无需登录
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
,也无需访问 Internet。
通过这种方式,您可以访问安装了 Runtime 软件的具有 VNC(虚拟网络计算)功能及附加功能的设备。它允许在设备开发和调试阶段通过本地 VPN 连接访问设备自动化网络,同时与 IT 网络保持连接。
以下各项支持本地连接模式:Windows 操作系统 Runtime、
OptixPanel™
、
OptixEdge™
、
Stratix® 4300
、嵌入式边缘计算模块。
您可以通过 Web 浏览器访问设备,只需输入要访问设备的 IP 地址,后跟
:5937
通过 Web 浏览器查看设备时仅限于查看设备屏幕,这与通过
FactoryTalk Remote Access
运行时连接时的“交互式访问(仅限 Web)”选项类似。
小贴士: 该功能无需安装
FactoryTalk® Remote Access
工具,并允许您从任何设备(包括智能手机或平板电脑)连接到所选设备的远程桌面。
要通过 Windows 运行时建立本地连接,请参阅 通过 Windows Runtime 建立本地连接。
要通过 System Manager 建立本地连接,请参阅“通过System Manager建立本地连接”。
小贴士:
要了解有关 System Manager 的更多信息,请下载此用户手册:
您还可以设置
交互式访问
连接
部分提供的任何其他连接类型。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 交互式访问。

管理本地设备信息

设置设备后,稍后可以使用以下设置来管理设备信息:
  • 记住密码
    :保存您的密码。新保存的密码将覆盖旧的设备密码。
  • 管理本地设备
    :选择此选项可添加或删除设备、编辑任何现有设备信息或查看已保存设备列表及其相关详细信息(如设备名称和 IP 地址/主机名)。
    如果添加新设备,请填写设备名称、IP 地址/主机名和密码。
提醒事项:
任何输入的 IP 地址/主机名都会在设备连接时保存。
在本地连接窗格中,如果在完成设备信息填写之前选中
目标设备
,则仅保存 IP 地址/主机名。要保存设备名称,请在相关字段中输入设备名称,然后再选中
记住密码
。
警告: 请勿单击由项目符号字符掩码的密码,以免被清除。

通过 Windows Runtime 建立本地连接

要建立本地连接,请执行以下操作:
  1. 启动 Windows Runtime。
  2. 在“Windows Runtime”窗格中,选择
    本地
    选项卡并标记
    启用本地连接
    条目。
  3. 设置密码,以便稍后从本地设备进行连接。
  4. 从本地设备访问
    FactoryTalk Remote Access Tools 本地连接
    。
    提醒事项: 安装
    FactoryTalk® Remote Access™
    Tools 后,
    FactoryTalk Remote Access Tools 本地连接
    会自动安装到设备上。请参阅 Tools,详细了解如何下载 Tools。
    .
  5. 将打开一个对话框。输入 IP 地址或设备名称和先前在对话框的
    目标设备
    和
    密码
    字段中设置的密码。
  6. 系统将提示您接受证书以建立临时或永久安全连接。
  7. 将打开
    交互式访问
    窗口。

通过
Stratix® 4300
路由器、OptixEdge™ 和 OptixPanel™
建立本地连接

要建立本地连接,请执行以下操作:
  1. 访问 System Manager,然后从左侧的主菜单中选择
    FT Remote Access
    。
  2. 在
    本地连接
    部分,标记
    已启用
    条目。
  3. 在同一部分中,设置密码以允许以后从本地设备进行连接。单击
    应用
    按钮。
  4. 从本地设备访问
    FactoryTalk Remote Access Tools 本地连接
    。
    提醒事项: 安装
    FactoryTalk® Remote Access™
    Tools 后,
    FactoryTalk Remote Access Tools 本地连接
    会自动安装到设备上。请参阅 Tools,详细了解如何下载 Tools。
    .
  5. 将打开一个对话框。输入 IP 地址或设备名称和先前在对话框的
    目标设备
    和
    密码
    字段中设置的密码。
  6. 系统将提示您接受证书以建立临时或永久安全连接。
  7. 将打开
    交互式访问
    窗口。

确保连接性(即使 IP 地址发生变化)

如果设备 IP 地址在注册后发生更改,则本地连接工具在与设备建立连接时可能会遇到问题。这可能会中断通信并导致连接问题。
但是,通过保存设备主机名而不是其 IP 地址,可以缓解此问题。如果保存设备主机名,本地连接工具可以查询 DNS 服务器,以将主机名解析为其当前 IP 地址。这种动态解析可确保该工具始终可以找到设备,即使其 IP 地址发生变化也是如此。
这种方法利用 DNS 服务器将主机名转换为其相应 IP 地址的能力,无论 IP 地址发生任何更改,都能保持稳定的连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal