Windows Runtime 安装和配置

在设备上安装和配置 Windows Runtime。然后,可以设置密码,以仅允许授权人员访问 Runtime。
提醒事项: 有关 Runtime 概述,请参阅 Runtime 配置。
重要提示: 要配置任何安全限制,请参阅 “安全 ”部分。
Runtime 需要安装在您希望通过 FTRA Manager 远程控制的远程 IPC 上。

安装要求

Runtime 可以安装在附带以下 Windows 版本的远程设备上:
软件要求
操作系统硬件
要求
.NET Desktop Runtime 8 x86(随安装程序一起分发)
Windows 10 x64
512 MB RAM、CPU 500 MHz
Windows 10 x64 IoT 企业版
Windows 11
Windows Server 2019
Windows Server 2022

Runtime 下载、安装和启动

要下载 Runtime 以安装到远程 Windows 设备上,请按照下列步骤操作:
  1. 从远程设备访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    并选择
    Tools
    下载
    。
  2. 您将被引导至 的
    下载
    部分。
  3. 选择要下载的 Runtime 可执行文件,具体取决于远程设备的操作系统。
  4. 下载可执行文件后,在远程设备上运行安装程序。
  5. 您可以通过以下方式打开 Runtime:
    • 通过 Windows 搜索栏。
    • 通过选择任务栏中的“Runtime”图标。
    小贴士: 如果已启用 Runtime,则可以通过单击小菜单中显示的 Runtime 图标来打开 Runtime,单击连接图标旁边的 Windows 任务栏中的箭头时会打开此小菜单。
  6. 安装后,Windows Runtime 具有自己的用户网页。它最初允许您通过
    主页
    部分连接到网络。
  7. 根据需要配置 Runtime。
    提醒事项: 请参阅 Runtime 配置。

密码设置

要阻止未经授权的用户访问 Runtime,可以设置密码。设置密码后,启动 Runtime 时将打开浏览器身份验证页面。
提醒事项: 要设置密码,您需要具有
管理员
权限。
提醒事项: 如果不设置用于访问 Runtime 的密码,则每个用户都可以访问它并直接登录到
主页
。
  1. 下载
    FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
    安装程序文件。
  2. 运行
    FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
    安装程序文件。此时将打开
    设置
    对话框窗口。
  3. 默认情况下,
    设置 Runtime 密码
    复选框处于选中状态。输入密码。
    提醒事项:
    创建强密码,以降低网络安全风险。
    您的密码必须:
    • 至少包含 8 个字符
    • 至少符合以下要求中的三项:
      • 至少一个大写字符
      • 至少一个小写字符
      • 至少一个数字字符
      • 至少一个符号字符
    使用长度超过 8 个字符的密码短语可增强密码强度。要破译强密码,需要更多的时间。
  4. 要启动 Runtime,请单击 Windows 任务栏上的 Runtime 图标,输入新配置的 Runtime 密码,然后选择
    登录
    。
提醒事项: 要更改密码,请再次运行
FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
安装程序文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal