Internet 共享

Internet 共享允许您将 Windows Runtime 和路由器使用的 Internet 连接共享到自动化子网上的设备。无论 Runtime 是否通过 VPN 连接来连接到
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
,都可以执行此过程。
提醒事项: 请参阅权利,检查您的许可证是否允许使用此功能。
提醒事项: Ubuntu 22 设备不支持 Internet 共享连接模式。
要为通过自动化子网连接的远程设备提供 Internet 连接,请按以下步骤操作:

Windows Runtime

  1. 启动 Windows Runtime。
  2. 单击
    共享
    (
    齿轮
    )图标,然后在
    选择网络以提供 Intenet 访问权限
    窗格中选择要向其提供 Internet 访问权限的网络。
  3. 选择
    任意
    或
    使用允许列表
    与所有与 Runtime 连接的设备共享 Internet,或输入您希望与 Runtime 与其共享 Internet 连接的设备的 MAC 地址。
    提醒事项: 如果在远程设备上启用了任何以太网端口,则此部分中将显示
    以太网
    条目。

路由器

提醒事项: 要了解如何配置路由器以启用 Internet 共享模式,请参阅路由器随附的用户手册。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal