语言设置

  1. 在安装 Tools 或 Runtime 期间,在安装程序提示时选择首选语言。
    提醒事项: 要选择上次安装期间所选语言之外的其他语言,请重新安装 Tools。每次更新 Runtime 时都可以选择首选语言。
  2. 启动
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    时,单击右上角的 按钮选择语言。
    提醒事项: 首次访问时,
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    将使用浏览器中设置的语言(如果支持)。如果浏览器语言不受支持,则应用程序将以默认回退语言打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal