FactoryTalk Optix Studio Pro 升级概述

要使用 FactoryTalk Optix Studio Pro,请按照以下步骤操作。
  1. 为用户激活 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利。然后,用户可从联机计算机、脱机计算机或其他组织使用 FactoryTalk Optix Studio Pro。
    小贴士:
    FactoryTalk Optix Studio Pro 权利与特定用户关联,该用户可以是多个组织的成员。
    用户可在从一个组织切换到另一个组织时继续使用其 Pro 权利。也就是说,用户所属的每个组织不需要单独具备权利。
  2. 重要提示:
    运行时工具已嵌入到 OptixPanels™ 和 EEC(嵌入式边缘计算)中。
    您必须下载、安装和激活适用于 Windows 和 Linux 设备的运行时工具。
提醒事项:
可以对 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利和运行时工具权利进行主机转换。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal