在 Windows 设备上激活 Runtime 权利

激活运行时工具权利,以便在运行时设备上启动应用程序。
  1. 选择 Windows 的
    开始
    菜单,键入
    权利管理器
    ,或双击桌面上的 FactoryTalk Optix Studio 图标。
  2. 权利管理器
    已安装权利
    下,选择权利类型:
    • 联机
      :激活联机权利。
    • 脱机
      :激活脱机权利。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal