在 Ubuntu 22.04 设备上对权利进行主机转换

使用以下命令对权利进行主机转换,以便在其他设备上使用:
提醒事项: 在此过程中,权利序列号 XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 显示为占位符。
  1. 在终端中,输入
    sudo ./FTOptixEntitlementCli --rehost --entitlementKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
    将显示消息
    Entitlement rehosted successfully
  2. (可选)要查看更新的权利,请在 FactoryTalk 登录页面中选择
    权利
    组织权利
    提醒事项: 您必须是管理员或所有者才能查看权利状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal