购买 FactoryTalk Optix Pro 权利
要使用 FactoryTalk Optix Studio Pro,必须购买订阅。要使用 FactoryTalk Optix Runtime,必须购买永久许可。要激活 FactoryTalk Optix Pro,必须购买权利或许可证并将其分配给组织。必须通过采购订单购买软件。
未激活的设备将在演示模式下运行,且在两小时后停止运行
FactoryTalk Optix 应用程序
。 在开发计算机上运行 FactoryTalk Optix 应用程序
的仿真器
客户端不需要运行时许可证。- 在 Commerce Portal 上,登录 MyRockwell 帐户。
- 滚动至 FactoryTalk Optix,在 FactoryTalk Optix 下选择继续。
- 选择软件包,滚动选择用于自定义软件包的选项,然后在选择数量下选择权利数。
- 选择加入购物车。您可以更改购物车中的权利数量。小贴士: 如果从“运行时大小调整”工具复制了 FactoryTalk Optix Runtime 目录编号,则可以将所选目录编号粘贴到 Commerce Portal 页面顶部的搜索栏中。粘贴目录并选择
以将目录编号添加到购物车。 - 查看购物车和分销商的定价,然后选择结账。
- 确认您的运输、账单、合同详细信息和订单摘要,然后选择提交订单。
- 在确认页面上,选择管理许可证并确认新合同。
一旦许可证处于活动状态,权利将显示在 FactoryTalk Hub 中。您还可以通过选择
我的订阅/管理许可证
在 Commerce Portal 中确认您的订单状态。提供反馈