安装 FactoryTalk Optix 运行时工具

安装运行时工具之前,使用“运行时大小调整”计算器确定所需 FactoryTalk Optix 运行时工具包的大小。
每个运行时工具包的大小取决于您希望在应用程序中使用的功能。可以在联机或脱机设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime。
可以启动 FactoryTalk Optix 运行时工具,并在没有任何权利的情况下使用两小时。使用时间达到两小时之后,您需要购买权利并将其分配给您的组织。
重要提示:
运行时工具已嵌入到 OptixPanels™ 和 EEC(嵌入式边缘计算)中。
您必须下载、安装和激活适用于 Windows 和 Linux 设备的运行时工具。
重要提示: 如果卸载运行时工具,下次登录应用程序时将自动重新启动。卸载运行时工具后无法部署应用程序,因为卸载操作会移除更新服务。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal