启动 FactoryTalk Optix Studio Pro

分配权利后,可通过桌面或 Web 浏览器启动 FactoryTalk Optix Studio Pro,同时通过任一方式启用 Pro 功能。
提醒事项: 如果您已分配权利或被授予 90 天试用期,则可以使用 FactoryTalk Optix Studio Pro。
  • 从桌面启动 FactoryTalk Optix Studio Pro
    重要提示: 尽管桌面上的应用程序图标保持不变,但 Pro 功能将在用户登录和权利分配有效后显示。
    1. 在 Windows 的
      开始
      菜单中,开始键入
      FactoryTalk Optix Studio
      ,或双击桌面上的 FactoryTalk Optix Studio 图标。
    2. 应用程序打开后,如果您未登录,请从顶部栏中选择
      登录
      ,然后使用 MyRockwell 帐户凭据登录。
    3. 如果在使用 FactoryTalk Optix Studio 时对权利进行了任何更改,请重新启动该应用程序。
  • 从 Web 浏览器启动 FactoryTalk Optix Studio Pro
    1. 访问 FactoryTalk Optix 登录页面。请参见FactoryTalk Optix 登录页面
    2. 根据需要进行身份验证。
    3. 在 FactoryTalk Optix 登录页面上,选择
      在浏览器中打开
      小贴士:
      如果您没有 FactoryTalk Optix Studio Pro 权利,则会打开一个显示
      需要权利
      的对话框。
      完成
      名称
      电子邮件
      说明
      ,然后选择
      提交
      当试用权利请求获得批准后,您将收到一封电子邮件。可能 24 小时后才能完成批准。在 FactoryTalk Optix Pro 权利获得批准之前,您可以下载并安装 FactoryTalk Optix 的桌面版本。当权利可用时,重复上述步骤。
    4. 选择
      继续
      可启动 FactoryTalk Optix Studio。
      小贴士:
      选择
      取消
      可使 FactoryTalk Optix 登录页面保持打开状态。
      要从上一个会话自动打开 FactoryTalk Optix Pro,请在登录页面右上角选择包含首字母缩写的头像,在
      设置
      中选择
      自动打开上次使用的工作区
      ,然后选择
      保存
      提醒事项: 通过浏览器启动 FactoryTalk Optix Studio Pro 后,它将在下次打开 FactoryTalk Optix 登录页面时自动启动。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal