下载并安装 FactoryTalk Optix Runtime

下载、安装并激活 FactoryTalk Optix Runtime 工具。使用“运行时大小调整”计算器来确定所需的软件包大小。OptixPanels™ 和 Embedded Edge Compute 模块包括预安装的运行时工具。
在安装运行时之前,请首先使用 运行时大小调整 计算器确定所需
FactoryTalk® Optix™
Runtime 工具包的大小。
  1. 重要提示:
    运行时工具已嵌入到 OptixPanels™ 和 EECM(嵌入式边缘计算模块)中。
    您必须下载、安装和激活适用于 Windows 和 Linux 设备的运行时工具。
小贴士: 要对
FactoryTalk® Optix™
Runtime 进行主机转换,请参见对 Windows 设备上的运行时权利进行主机转换或对 Ubuntu 22.04 设备的运行时权利进行主机转换,具体取决于设备操作系统。
可以启动
FactoryTalk® Optix™
Runtime,并在没有任何权利的情况下使用两小时。使用时间达到两小时之后,您需要购买权利并将其分配给您的组织。
重要提示:
运行时已嵌入到 OptixPanels™ 和 EEC(嵌入式边缘计算)中。
您必须下载、安装和激活适用于 Windows 和 Linux 设备的运行时工具。
重要提示: 如果卸载运行时工具,下次登录应用程序时将自动重新启动。卸载运行时工具后无法部署应用程序,因为卸载操作会移除更新服务。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal