对 Windows 设备上的运行时权利进行主机转换
使用 Entitlement Manager 对 Windows 设备上的运行时权利进行主机转换。
- 导航至安装运行时工具的C:\Program Files\Rockwell Automation\EntitlementManager。
- 双击EntitlementManager.exe。
- 在Entitlement Manager的已安装权利下,选择要进行主机转换的权利。
- 选择主机转换。小贴士: 要查看权利的详细信息,请选择详细信息。
- 此时不再为运行时设备激活权利,可以将其分配给其他设备。小贴士: 如果设备无法运行,则无法通过Entitlement Manager执行主机转换过程。请联系技术支持以请求对权利密钥进行主机转换。
Runtime entitlement
Windows devices
Entitlement Manager
Rehost procedure
提供反馈