在设备上下载运行时工具

任何运行
FactoryTalk® Optix™
应用程序的设备都需要
FactoryTalk® Optix™
Runtime 工具。
运行时工具包括
FactoryTalk® Optix™ Entitlement Manager
和
FactoryTalk® Optix™
应用程序更新服务。
默认情况下,运行时工具嵌入在 OptixPanel™ 图形终端中,因此无需下载和安装。
如果您使用的是运行时设备,请从
FactoryTalk® Optix™
登录页面下载运行时工具。下载内容包括
Entitlement Manager
。
  1. 访问
    FactoryTalk® Optix™
    登录页面。请参见访问 FactoryTalk Optix 登录页面。
  2. 在
    FactoryTalk® Optix™
    登录页面上,选择
    运行时工具
    。
    运行时工具选择
  3. 滚动到
    运行时工具版本
    以查看已发布的版本。
  4. (可选)要查看
    FactoryTalk® Optix™
    发行说明,请选择
    发行说明
    。
  5. (可选)要查看
    FactoryTalk® Optix™
    的最新更改,请选择
    更改日志
    。
    更改日志视图
  6. (可选)在
    搜索
    中,键入版本号以查找特定的运行时工具版本。
  7. 要下载特定的运行时工具版本,请在所需版本号后选择 下载图标
    下载
    。
  8. 选中
    FactoryTalk Optix Runtime 工具
    安装包旁边的复选框,然后单击右上角第一个 下载图标 符号。选择
    立即下载
    。
    “立即下载”按钮
  9. 滚动阅读 EULA 并选择
    接受并下载
    。
  10. 安装“下载”文件夹中的
    Rockwell Automation 下载管理器
    。选择 “下载管理器”图标。
    Rockwell Automation 下载管理器
    会安装、运行“运行时工具”并将其下载到指定文件夹。在
    Rockwell Automation 下载管理器
    中可以看到下载进度。
  11. 要更改运行时工具下载路径,请选择路径后面的
    更改
    ,然后选择其他文件夹。
  12. 运行时工具已准备安装。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal