运行时大小调整
运行时大小调整
计算器以应用程序所需的令牌形式确定适当的
FactoryTalk® Optix™
Runtime 包。
FactoryTalk® Optix™
Runtime,必须购买权利并将该权利分配给您的组织。在购买
FactoryTalk® Optix™
Runtime 权利之前,请确定其大小。按照向导确定建议的应用程序软件包大小。完成向导后,每个页面的顶部都将显示更新后的令牌数以及从 XS 到 XL 的建议软件包大小。- 选择画面:选择本地 HMI 客户端 (1 个令牌)和Web HMI 客户端。在会话数量下,选择会话(令牌)数,然后选择下一步。小贴士:本地 HMI 客户端画面包括所有经典控件数据、图像和绘图。Web HMI 客户端画面包括相同的条目,并使这些条目可从一个或多个 HTML5 Web 客户端访问。
- 选择功能:选择要在应用程序中使用的功能。选择全选 (# 个令牌)、无或任何个别功能,然后选择下一步。
- 控制器连接:选择要与之建立单个或多个连接的一个或多个控制器,然后选择下一步。
- 在选择互操作性中,根据需要配置OPC UA 客户端和OPC UA 服务器架构,然后选择下一步。
- 选择预览和购买以查看所选内容以及最终建议购买的软件包大小的摘要。
- 在Runtime Package and Support Options下,选择一个支持选项。
- 要将运行时选项从建议大小升级到下一个大小,请从升级到 Station Runtime Lite (x) (x 个令牌)下选择要购买的大小选项小贴士:(x) (x 个令牌)可能因要求而异。
- 确定所需的运行时软件包大小后,可在 Commerce Portal 上购买权利。为简化此工作,请选择复制目录编号,以将所选目录编号复制到剪贴板。随后可将目录编号粘贴到 Commerce Portage 搜索栏或任何所需文档中。要打开 Commerce Portage,请选择购买 FactoryTalk Optix。Commerce Portal 将打开一个页面,供您完成购买。
- 登录,然后将目录编号粘贴到搜索栏中。选择
将目录编号添加到购物车。
提供反馈