对 Ubuntu 22.04 设备的运行时权利进行主机转换

使用 FactoryTalk Optix 权利 CLI 对 Ubuntu 22.04 设备的运行时权利进行主机转换。(可选)从 FactoryTalk 登录页面查看更新后的权利。
  1. 打开终端并输入
    sudo ./FTOptixEntitlementCli --rehost --entitlementKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
    。
    小贴士: 在此过程中,权利序列号 XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 显示为占位符。
    将显示消息
    Entitlement rehosted successfully
    。
  2. (可选)要查看更新的权利,请在 FactoryTalk 登录页面中选择
    权利
    组织权利
    。
    小贴士: 您必须是管理员或所有者才能查看权利状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal