在 Windows 设备上激活 FactoryTalk Optix Runtime 权利

在运行时工具中激活权利,以便在运行时设备上启动应用程序。
小贴士: 运行 Windows 的运行时设备可以拥有多个权利。每个运行时设备都与其中一个可用权利相关联。
  1. 在 Windows
    开始
    菜单中,键入
    Entitlement Manager
    ,或双击桌面上的
    Entitlement Manager
    图标。
  2. 在
    Entitlement Manager
    的
    已安装权利
    下,选择权利类型:
    • 在
      联机
      中,激活联机权利。
    • 在
      脱机
      中,激活脱机权利。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal