FactoryTalk Optix 安装指南概述

本安装指南将帮助用户安装和配置
FactoryTalk®Optix
系统的设计和运行时组件。
FactoryTalk Optix 系统包括:
  • FactoryTalk Optix Studio 或具有 Pro 权利的 FactoryTalk Optix Studio
  • FactoryTalk Optix 应用程序
  • FactoryTalk Optix 运行时工具
  • 通过
    FactoryTalk®Hub
    设置的权利和组织
    提醒事项: 组织是可以使用 FactoryTalk Hub 访问和管理的用户和服务(包括 FactoryTalk Optix)的集合。
    提醒事项: 加入或创建组织的新用户可以申请 FactoryTalk Optix Studio Pro 90 天试用权利。

FactoryTalk®Optix
系统

  • FactoryTalk Hub
    :联机服务平台,通过该平台,您可以访问基于云的 Rockwell Automation SaaS(软件即服务)解决方案,以创建您的组织并设计、构建和维护您的资产。
    基于云的 SaaS 解决方案以磁贴的形式包含在 FactoryTalk Hub 中。新用户访问 FactoryTalk Hub 后,将获得 FactoryTalk Optix Studio Pro 的 90 天试用期。
  • FactoryTalk Optix Studio
    :安装在本地的设计编辑器,可免费使用。FactoryTalk Optix Studio 提供用于设计 HMI 的编辑工具。不需要激活或购买权利。
    提醒事项: FactoryTalk Optix Studio 又称为 FactoryTalk Optix Studio Standard。
    提醒事项: 要安装 FactoryTalk Optix Studio,请参见FactoryTalk Optix Studio 安装概述
  • 具有 Pro 权利的 FactoryTalk Optix Studio
    :云设计编辑器,可以在 Web 浏览器中运行或作为本地安装的应用程序运行。FactoryTalk Optix Studio Pro 需要基于用户权利的订阅。
    Pro 权利允许激活基于 Web 浏览器的编辑器,并提供需要云连接的技术支持和功能,如基于云的代码存储库集成、云托管版本控制、需要 FactoryTalk Remote Access 的远程部署以及多用户协作。
    提醒事项: 要安装具有 Pro 权利的 FactoryTalk Optix Studio,请参见FactoryTalk Optix Studio Pro 升级概述
    提醒事项:
    FactoryTalk Optix Studio Pro 和 FactoryTalk Optix 运行时工具分别要求向组织分配所需的权利。
    然后,FactoryTalk Optix Studio Pro 权利将分配给组织用户,而 FactoryTalk Optix 运行时工具权利则分配给安装这些权利的设备。
  • FactoryTalk Optix 应用程序
    :包括两个主要组件:
    • 项目
      :表示应用程序的设计和配置。
    • 运行时
      :运行应用程序的运行时环境。
    FactoryTalk Optix Studio
    支持通过将项目与相应的运行时相结合来创建应用程序。运行时的选择取决于目标设备(例如 x86 或 ARM)以及操作系统(Windows 或 Linux)。
  • 运行时工具
    :必须在目标设备上安装运行时工具软件包,以允许执行权利管理和应用程序部署。此软件包包括两个组件:
    • 应用程序更新服务
      :在后台运行的服务,允许 FactoryTalk Optix Studio 连接到目标设备并部署应用程序。
    • 权利管理器
      :用于管理 FactoryTalk Optix 权利的应用程序。
    重要提示:
    运行时工具已嵌入到 OptixPanels™ 和 EEC(嵌入式边缘计算)中。
    您必须下载、安装和激活适用于 Windows 和 Linux 设备的运行时工具。
    提醒事项: 有关此主题的详细信息,请参见安装 FactoryTalk Optix 运行时工具和相关分章节。

安装和设置要求

安装和使用 FactoryTalk Optix 系统组件时需要:
公司通常与公司用户可以加入的组织相关联。为公司激活的所有权利都会分配给该组织。
重要提示: FactoryTalk Optix Studio Pro 权利分配给特定用户,FactoryTalk Optix Runtime 权利则分配给特定运行时设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal