登录到 FactoryTalk Hub

访问 FactoryTalk Hub 之前,如果您没有 MyRockwell 帐户,则需要在 MyRockwellAutomation 网站上注册电子邮件来创建帐户。您将使用该帐户访问 FactoryTalk Hub。
提醒事项: 通过以下网站创建 MyRockwell 帐户:https://www.rockwellautomation.com/account/
提醒事项: 可以对 myRockwellAutomation 网站与知识库和 Commerce Portal 使用相同的凭据。
  1. 转至 FactorytalkHub.com 以启动 FactoryTalk Hub。
  2. 选择
    登录
    ,以使用您的 MyRockwell 帐户登录。
  3. 如果没有 MyRockwell 帐户,请选择
    创建帐户
    ,输入电子邮箱、姓名、位置和密码,然后选择
    提交
    您将收到一封验证电子邮件。在用户验证电子邮件地址后,即可使用新的 MyRockwell 帐户登录。
  4. 首次登录 FactoryTalk Hub 时,请滚动阅读 Rockwell Automation EULA,然后选择
    接受
    此时系统将提示您加入现有组织或创建一个新组织。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal