FactoryTalk Optix Studio 安装概述
从 FactoryTalk Hub 下载并安装
FactoryTalk Optix Studio
后,无需购买权利即可开始使用。- 访问 FactoryTalk Optix 登录页面。请参见FactoryTalk Optix 登录页面。
- 根据需要进行身份验证。
- 选中FactoryTalk Optix Studio旁边的复选框,并在顶部选择
立即下载的第一个实例。 - 滚动阅读 EULA 并选择接受并下载。在下载管理器中可以看到下载进度。
- 下载完成后,选择左下角的向上箭头以选择在文件夹中显示,然后双击执行文件。
- 选择我接受协议并完成 FactoryTalk Optix Studio 安装。
FactoryTalk Optix Studio 安装完成后,随时可以开始使用。
提供反馈