搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
开发自动生成的 UI
根据模型文件夹中对象的属性,开发一个自动填充图形元素的 UI。
提醒事项:
下载示例项目:
UIGeneratedFromModel.zip
示例应用程序
先决条件
创建项目
。
下载、提取
图像
并将其复制到
ProjectName
/ProjectFiles
文件夹中。
开发项目
创建电机对象
。
创建 Kiln 对象
。
创建列表框
。
创建垂直布局
。
创建 UIPopulator NetLogic
。
实现 UIPopulator NetLogic
。
排列界面元素。
保存项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
图形对象教程
创建电机对象
创建 Kiln 对象
创建列表框
创建垂直布局
创建 UIPopulator NetLogic
实现 UIPopulator NetLogic
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal