创建列表框

创建用于在电机和 Kiln 对象之间切换的列表框。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    数据控件
    列表框
    。
  2. 在
    属性
    中,在
    模型
    和
    ProjectName
    模型
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  3. 展开列表框的
    模型
    属性,然后在
    ItemKind
    和
    类型
    ObjectTypes
    对象
    之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal