添加目标设备

配置目标设备,以允许通过网络部署
FactoryTalk Optix 应用程序
。
  1. 在主工具栏上的
    运行图标
    运行
    旁边选择目标下拉菜单。
  2. (可选)在
    目标设备设置
    中,要仅显示活动的远程目标设备,请切换 活动的远程设备图标
    活动的远程设备
    。
    小贴士: 通过选择
    刷新图标
    刷新
    刷新远程目标设备。
  3. 选择:
    • 文件夹,然后选择
      黑色添加图标
      。
    • FactoryTalk® Remote Access™
      设备,选择
      黑色添加图标
      并添加可通过所选
      FactoryTalk Remote Access
      设备网络访问的设备。
  4. (可选)在
    名称
    中,编辑目标设备的名称。
    重要提示: 名称中只允许使用字母数字字符。
  5. 在
    IP 地址
    中,输入目标设备的 IP 地址。
  6. 在
    用户名
    中,输入要登录到目标设备的用户名。
    Windows®
    用户名
    系统用户名:
    • DOMAIN\
      username
      ,适用于域用户。
    • .username
      ,适用于已加入域的设备上的本地用户。
    • username
      ,适用于不属于域的设备上的本地用户。
    Linux 用户名
    管理员用户名。
    重要提示: 必须在目标设备上为该用户配置密码。
  7. (可选)
    目标路径
    ,输入目标设备上要将应用程序部署到的路径。
    小贴士: Windows 目标设备的默认部署目标路径为
    %localappdata%
    。当目标设备的
    C:\
    分区受写保护时,定义自定义路径很有用。Ubuntu 目标设备的目标路径为
    /home/<username>/Documents/Project_1
    提醒事项: 只能部署一个项目。因此,以前部署到
    目标路径
    的任何应用程序都会移除默认目标中的路径,以前部署到默认目标的任何应用程序都会移除
    目标路径
    。
    提醒事项: 部署
    FactoryTalk Optix
    作为服务运行时,不支持
    目标路径
    。
  8. (可选)选择
    打包项目
    以对目标设备上部署的项目进行模糊处理。
    有关更多信息,请参见目标设备上的项目模糊处理。
  9. (可选)选择
    将源项目下载到设备上
    以在目标设备上下载源项目。
    小贴士: 如果在目标设备上下载源项目,则可以在稍后将源项目从目标设备上传到开发计算机。有关更多信息,请参见打开项目。
  10. (可选)要部署
    ApplicationsFiles
    目录,请选择
    传输应用程序文件
    。
    重要提示: 选择
    传输应用程序文件
    将覆盖先前在新部署上部署的
    ApplicationsFiles
    。
  11. (可选)要在传输之前优化项目,请选择
    传输优化后的项目
    。
    重要提示:
    优化项目:
    • 之所以大小比较小,是因为节点仅在运行时需要时加载。
    • 将标签保存在外部标签存储库中,而不是项目存储库中。
    • 可能需要更多时间来加载和更改低性能设备上的屏幕。
    无法优化包含公开整个模型或至少一个标签的 OPC UA 服务器的项目。
  12. 选择
    选择
    以选择目标设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal