搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建垂直布局
有必要定义垂直布局,以将自动生成的图形元素按照预期的方式分布。
右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
容器
垂直布局
。
在
属性
中,将
水平对齐
设置为
右对齐
。
将
垂直对齐
设置为
拉伸
。
开发自动生成的 UI
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal