搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
开发特定于用户的持久设置
创建用于显示或隐藏时钟标记的复选框,对于当前登录的用户,复选框的状态是永久的。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
UserSpecificPersistentSetting.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建用户
。
添加预定义的 UI 元素
。
创建用于显示或隐藏时钟的复选框
。
创建时钟标记
。
创建非易失性存储
。
排列界面元素。
保存项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
会话和区域设置教程
创建用户
添加预定义的 UI 元素
创建用于显示或隐藏时钟的复选框
创建时钟标记
创建非易失性存储
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal