添加预定义的 UI 元素

从模板库添加登录表单、用户名标记和时钟 NetLogic。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  2. 添加并配置登录表单:
    1. 在中,搜索
      Login Form
      。
    2. 在
      组件
      下面,将
      登录表单
      拖到
      项目视图
      中的
      MainWindow (type)
      上。
    3. 在
      属性
      中,在
      用户
      和
      ProjectName
      安全
      用户
      UsersPersistentSettings
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  3. 添加并配置用户名标记:
    1. 在中,搜索
      Username Label
      。
    2. 在
      组件
      下面,将
      用户名标记
      拖到
      项目视图
      中的
      MainWindow (type)
      上。
  4. 添加时钟 NetLogic:
    1. 在
      库
      窗口中,搜索
      Clock
      。
    2. 在
      组件
      下面,将
      时钟
      拖到
      项目视图
      中的
      NetLogic
      上。
  5. 在
    库
    窗口中,选择
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal