创建用户

创建具有自定义属性的用户类型,自定义属性可控制时钟标记在 UI 中处于显示还是隐藏状态。
  1. 创建用户:
    1. 在
      项目视图
      中,展开
      安全
      。
    2. 右键单击
      用户
      ,然后选择
      新建
      用户
      。
    3. 将光标悬停在用户上,选择
      编辑图标
      并输入
      UserPersistentSettings
      。
    4. 在
      属性
      的底部选择
      黑色添加图标
      ,然后选择
      变量
      。
    5. 将光标悬停在变量上,选择
      编辑图标
      并输入
      ShowClock
      。
    6. 选择变量旁边的
      Int32
      ,然后选择
      Boolean
      。
  2. 创建用户类型:
    1. 在
      类型视图
      中,依次双击
      安全
      和
      用户
      。
    2. 在
      项目视图
      窗格中,将
      UserPersistentSettings
      拖到
      类型视图
      中。
  3. 为新用户类型创建文件夹:
    1. 右键单击
      用户
      ,然后选择
      新建
      文件夹
      。
    2. 将光标悬停在文件夹上,选择
      编辑图标
      并输入
      UsersPersistentSettings
      。
  4. 添加具有持久性设置的用户:
    1. 在
      项目视图
      中,将光标悬停在
      UserPersistentSettings
      上,选择
      编辑图标
      并输入
      Bob
      。
    2. 将
      Bob
      拖到
      UsersPersistentSettings
      中。
    3. 在
      属性
      中,将
      密码
      设置为
      test
      。
    4. 右键单击
      UsersPersistentSettings
      文件夹,然后选择
      新建
      全部
      安全
      用户
      UserPersistentSettings
      。
    5. 在
      属性
      窗格中,将
      密码
      设置为
      test
      。
    6. 将光标悬停在用户上,选择
      编辑图标
      并输入
      Jane
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal