搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建用于显示或隐藏时钟的复选框
创建与特定于用户的变量动态链接的复选框,该变量用于显示或隐藏时钟。
创建复选框:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
复选框
。
将光标悬停在复选框上,选择
并输入
ShowClockCheckBox
。
配置复选框:
在
属性
中,在
活动
和
别名
{Session}
会话
用户 (Pointer)
用户 (Pointed)
UserPersistentSettings
ShowClock
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
将
文本
设置为
Show clock
。
开发特定于用户的持久设置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal