管理目标设备
添加、移除、复制和选择网络中可用的目标目标设备。
仿真器
(默认的目标目标设备)在开发计算机的本地运行。仿真器
非常适用于测试 FactoryTalk Optix 应用程序
,并且无需您安装 FactoryTalk Optix 应用程序更新服务软件。
小贴士:
仿真器
运行时会在两小时后自动停止,即使设备上存在有效许可。如果应用程序的测试时间较长,请导出应用程序。请参见导出 FactoryTalk Optix 应用程序。
小贴士:
不支持重新启动
仿真器
,以免意外重新启动安装了 Windows®
的设备。本节包含以下内容:
- 添加目标设备并设置连接和部署选项。
- 移除目标设备。
- 复制目标设备以获取类似配置。
- 选择已配置的目标设备进行部署。
- 目标设备上的项目模糊处理。
提供反馈