搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
复制目标设备
复制目标设备以配置另一个类似的目标设备。
在主工具栏上的
运行
旁边选择目标下拉菜单。
(可选)在
目标设备设置
中,要仅显示活动的远程目标设备,请切换
活动的远程设备
。
小贴士:
通过选择
刷新
刷新远程目标设备。
选择目标设备。
选择
复制
。
配置已复制的目标设备属性。
管理目标设备
duplicate
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal