移除目标设备

移除不再需要的目标设备。
  1. 在主工具栏上的
    运行图标
    运行
    旁边选择目标下拉菜单。
  2. (可选)在
    目标设备设置
    中,要仅显示活动的远程目标设备,请切换 活动的远程设备图标
    活动的远程设备
    。
    小贴士: 通过选择
    刷新图标
    刷新
    刷新远程目标设备。
  3. 选择目标设备。
  4. 选择 移除选定的目标设备图标
    移除选定的目标设备
    。
  5. 在
    目标设备设置
    中,选择
    移除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal