部署项目

将项目编译到
FactoryTalk Optix 应用程序
,然后将应用程序部署到目标设备。
要确定
FactoryTalk Optix
运行模式所需的画面引擎,请参见
FactoryTalk Optix 安装指南
。
可以管理要部署
FactoryTalk Optix 应用程序
的目标设备。请参见管理目标设备和部署 FactoryTalk Optix 应用程序。
对于在网络中无法访问的目标设备,可以先从
FactoryTalk Optix Studio
导出
FactoryTalk Optix 应用程序
,再将其导入到目标设备。请参见导出 FactoryTalk Optix 应用程序和导入 FactoryTalk Optix 应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal