目标设备上的项目模糊处理
项目模糊处理有助于保护已安装 FactoryTalk Optix Update Server 的目标设备上的项目知识产权。
范围
表示项目信息模型的项目
YAML
文件以模糊处理的二进制文件形式传输到目标设备。模糊处理有助于保护目标设备上的项目知识产权,并提高防止访问或重复使用的保护。有关更多信息,请参见项目源格式。默认情况下,仿真器组件会进行模糊处理。无法禁用仿真器组件的模糊处理。
操作
项目模糊处理会将编译后的应用程序与目标设备硬件绑定在一起。无法在其他目标设备上复制并运行经过模糊处理的项目。将项目导出到 USB 设备或文件夹不会对编译后的项目进行模糊处理。
小贴士:
要上传经过模糊处理的项目,您需要:
- 选择目标设备的传输应用程序源文件选项来上传项目。请参见添加目标设备。
- 使用目标设备上传输应用程序的本地用户的密码。
小贴士:
项目模糊处理与
FactoryTalk Hub
帐户无关。即使您未登录,或者登录到了与用于开发项目的组织不同的组织,您也可以在打开项目时从设备上传经过模糊处理的项目。encryption
encrypt
obfuscation
obfuscate
target device
FactoryTalk Optix Update Server
提供反馈