本地化旧版配方成分的工程单位
配置旧版配方成分,以便旧版配方编辑器根据为会话选择的计量系统本地化工程单位。
- 导入包含成分值的控制器标签。有关更多信息,请参见配置通信驱动程序。
- 为旧版配方成分配置变量,以提供要本地化的源工程单位:
- 为每个数字旧版配方成分配置本地化。有关如何配置带有本地化工程单位的标记的示例,请参见开发具有本地化工程单位的标记。
旧版配方编辑器显示配置的成分值,其工程单位会根据为会话选择的计量系统进行本地化。
要在运行时使用本地化成分,请参见在运行时管理旧版配方。
legacy recipes
localization
engineering units
提供反馈