搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
设置变量的计量单位
设置数值的计量单位。
在
项目视图
中,选择变量。
在
属性
中,右键单击数值变量名,然后选择
新建
EUInformation
。
为变量值选择计量单位,然后选择
选择
。
此计量单位将出现在该变量的值中。
变量
numeric
measure
measurement
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal