创建变量

在
项目视图
中创建变量。
  1. 在
    项目视图
    中,选择要包含变量的文件夹或对象。
  2. 在
    项目视图
    工具栏中,选择
    黑色添加图标
    新增
    ,然后选择
    变量
    。
  3. (可选)要更改变量数据类型,请在
    属性
    中的变量名旁选择现有数据类型,然后选择另一个数据类型。
    小贴士:
    如果未看到所需选项,请选择
    显示全部
    。开始键入以选择要查找的条目。
    要定义数组,请选择
    数组
    ,然后输入数组维度。输入
    0
    以创建不受约束的数组。
  4. 在
    属性
    中,选择
    编辑图标
    并输入变量的值或创建动态链接。
    如果编辑数组变量值,则会显示“数组”编辑器。有关更多信息,请参见数组编辑器。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  5. (可选)在
    属性
    中,选择
    黑色添加图标
    ,选择
    显示名称
    ,然后输入显示名称。
  6. (可选)在
    属性
    中,选择
    黑色添加图标
    ,选择
    说明
    ,然后输入说明。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal