旧版配方编辑器

旧版配方编辑器小组件包含为了在运行时显示和管理配方而所需的图形对象和 NetLogic。
使用旧版配方编辑器小组件可以:
  • 在编辑或加载控制器的过程中显示所存储配方的成分和值
  • 创建、编辑或删除配方
  • 将配方存储在数据库中
  • 将配方从
    FactoryTalk Optix 应用程序
    加载到控制器中
  • 将配方从控制器加载到
    FactoryTalk Optix 应用程序
    中
小贴士: 旧版配方编辑器允许您与信息模型的静态快照进行交互。仅在您单击
应用
进行保存后,才会应用对模式的更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal