开发具有本地化工程单位的标记

创建以针对登录用户区域设置调整的格式显示温度的简单界面。
应用程序示例 - 摄氏度 (it-IT)
用户界面,带有标记为“Alice”的下拉菜单、密码输入字段、蓝色“登录”按钮、消息“登录成功”和显示为 60 °C 的温度值。
应用程序示例 - 华氏度 (en-US)
登录界面,带有用户名下拉列表、密码字段、登录按钮、确认消息和显示为 140 °F 的温度值。
提醒事项:
下载示例项目:
LocalizedEngineeringUnitLabel.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 排列界面元素。
  3. 保存项目。
应用程序设计示例
登录界面设计,带有用户名下拉列表、密码字段、登录按钮、挂锁图标和由哈希表示的占位符文本。
选择
运行图标
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal