配置通信驱动程序
将通信驱动程序配置为在联机或脱机模式下导入标签。
先决条件
- 了解控制器的任何特定注意事项。请参见通信驱动程序概述。
- 如果在脱机模式下导入标签,请将标签从受支持的控制器导出到文件。请参见控制器用户协助。
- 配置通信驱动程序
- 在工具栏中,选择。打开配置板页面
- 选择配置与设备的通信。
- 选择新建工作站。
- 选择工作站类型。
- (可选)编辑工作站名称。
- 选择下一步。
- 填写属性,然后选择下一步。
- 选择下一步。
- 为通信站配置标签导入:
- (可选)配置标签导入程序属性:
- 导入类型- 启用或禁用导入结构化标签类型。
- 自动刷新- 启用或禁用属性更改时自动刷新。
- 切换标签导入模式。
- 联机- 与网络中的控制器建立连接,并从控制器导入标签。
- 脱机- 从项目文件导入标签。
- 以下任一选项:
- 如果切换为脱机导入模式,请选择FactoryTalk Design Studio或Studio 5000 Logix Designer作为源,选择浏览,并提供要从中导入标签的文件的路径。
- 如果切换为联机导入模式,请提供到要从中导入标签的控制器的路由,例如10.192.67.42\backplane\6
标签结构会显示在标签导入程序编辑器页面上。 - 在导入页面上,选择要导入的标签,然后选择应用。选择标签会将其导入 FactoryTalk Optix。如果标签类型为用户定义,而不是已知的基本类型,则也会将其导入到Types文件夹中。
小贴士:某些通信驱动程序可能不支持在联机模式和/或脱机模式下从控制器导入标签。要导入标签,必须登录到 FactoryTalk Network。要在项目视图中选择工作站对象,请选择在属性视图中选择。如果脱机导入 FactoryTalk Design Studio 标签,则会在 FactoryTalk Optix 应用程序中导入和引用任何例程作用域标签。但是,如果随后通过 Logix Designer 部署 FactoryTalk Design Studio 项目,则不会将任何例程作用域标签部署或下载到控制器,因为 Logix Designer 不支持例程作用域标签。因此,如果将该 FactoryTalk Optix 应用程序部署到运行时设备并将该应用程序连接到控制器,则例程作用域标签引用会在运行时显示错误,因为标签未下载到控制器。 - (可选)要配置其他通信驱动程序,请选择配置其他设备,然后重复上述步骤。
- 选择退出。
在
项目视图
中,将添加与所选标签对应的变量。如果导入了标签类型,则从导入的标签类型创建实例。请参见创建标签类型的实例。
communication
communication driver
提供反馈