画面引擎

画面引擎为 HMI 应用程序提供运行时显示和会话管理,从而支持本地和基于 Web 的用户界面。

概述

画面引擎在运行时显示 UI 元素并管理用户会话。有两种类型:本地和 Web。
本地画面引擎
用于带有操作面板的 HMI 应用程序。每个项目只有一个本地引擎。会话是交互式的,并且会根据用户和逻辑而变化。
Web 画面引擎
用于通过 Web 访问 HMI 应用程序。每个项目只有一个 Web 引擎。支持多个用户、用于测试的自动化 ID 和渐进式 Web 应用程序(工作站客户端)。
有关详细信息,请参见本地画面引擎和 Web 画面引擎。

画面引擎中的 SVG

要使用在 Web 画面引擎和本地画面引擎之间一致显示的 SVG 图像,请在图像文件中为 SVG 元素定义高度和宽度特性。
例如:
<svg xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" height="100" width="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <rect width="100" height="100" style="fill:rgb(0,0,255)"/> </svg>

画面引擎中的会话

Web 画面引擎和本地画面引擎都公开一个会话类型指针。要读取或更改会话节点,请改为使用
{Session}
别名。有关更多信息,请参见内置的别名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal