在 Web 画面引擎客户端与服务器之间创建安全连接
在 Web 画面引擎客户端与服务器之间创建安全的 HTTPS 连接需要证书。您可以创建并使用自己的证书。当
证书文件
和私钥文件
为空时,FactoryTalk Optix
将生成证书文件。您可以生成并找到证书文件,然后将其上传到 Web画面引擎
对象和用来创建安全连接的浏览器中。
重要提示:
High Availability: 如果未提供证书,则每个 pod 都会生成自己的自签名 HTTPS 证书。发生故障转移时,证书标识会更改,并且浏览器会阻止连接。对于 High Availability 环境中的 HTTPS,请在项目存档中提供您自己的证书和私钥,以便每个 pod 都使用相同的证书标识进行部署。
请参见配置 Web 画面引擎以配置
WebPresetationEngine
对象。- 配置 Web 画面引擎的主机名(即主计算机的名称)以匹配证书中的主机名:
- 在项目视图中,选择Web画面引擎。
- 在属性的主机名中,输入主计算机的名称。小贴士: 浏览器证书中的名称必须与 Web 画面引擎中的主机名匹配。
- 输入 IP 地址,除非是从本地计算机进行仿真。如果要从本地计算机进行仿真,请在IP 地址中输入0.0.0.0。
- 在协议中,选择https。
- 在端口中,输入端口号。
- 选择以在仿真器上运行项目并建立会创建证书文件的 Web 连接。运行
- 复制并保存证书文件到已知位置:
- 打开文件资源管理器。
- 要转到应用程序数据区域,请键入%appdata%,然后按Enter。
- 要导航仿真器创建的证书文件的文件夹结构,请选择。
- 选择项目。
- 选择ApplicationFiles。
- 复制并粘贴 .der 和 .pem 文件到已知位置。
- 在仍然选择了Web画面引擎时,在属性中上传证书文件:
- 在证书文件中,选择浏览,然后导航到您存储文件的位置,选择 .der 证书文件,选择,然后选择
导入文件选择。 - 在私钥文件中,选择浏览,然后导航到您存储文件的位置,选择 .pem 证书文件,选择,然后选择
导入文件选择。
- 选择以重新启动仿真器,并确保您连接到 Web 服务器的正确实例。运行
- 导出并安装浏览器证书:
- 在已建立的浏览器连接的地址栏中,选择
不安全。 - 在与站点的连接不安全后的关于中,选择>,然后选择
显示证书。 - 在证书查看器(您的计算机名称)中,选择详细信息,然后选择导出。
- 选择在 .der 扩展名之前包含您的计算机名称的 .der 文件。
- 导航到您能记住的位置,然后选择保存。
- 转到保存的位置,然后双击 .der 文件。
- 在证书中,选择安装证书以安装浏览器的证书。
- 保持当前用户处于选中状态,然后选择下一步。
- 选择将所有证书放入以下存储区,然后选择浏览。
- 在选择证书存储中,选择受信任的根证书颁发机构,然后选择确定。
- 在完成证书导入向导中,选择下一步,然后选择完成。
- 导入成功后,选择确定两次。
- 要建立从 Web 到服务器的连接,请在浏览器中输入https:\\hostname:port。例如,输入https:\\(computername):8080仿真器。
connection
polygon
提供反馈