本地画面引擎

将本地画面引擎用于典型的 HMI 应用程序,这些应用程序通过操作面板在目标上运行。

概述

一个项目只能包含一个本地画面引擎。
运行项目时,将生成一个交互式会话,该会话对初始用户进行身份验证。可在交互式会话中更改当前用户。根据创建的用户和逻辑,界面可能会在同一个会话中动态变化。
小贴士: 要指定用户,请参见会话的全局方法或会话活动日志和审计。
要配置本地画面引擎,请参见配置本地画面引擎。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal