配置文本框
在 UI 容器中创建并配置文本框。调整外观、大小、布局、文本和字体设置的属性。
- 在项目视图的UI中,右键单击容器,然后选择。
- (可选)在属性中,配置外观:
- 可见。在运行时显示或隐藏文本框。
- 已启用。启用用户在运行时与文本框的交互。
- 不透明度。将文本框不透明度从0(透明)设置为100(不透明)。
- 旋转。将文本框旋转指定的度数。
- 边框颜色。设置文本框的边框颜色。
- 样式。选择要应用于文本框的图形样式。有关样式表的更多信息,请参见样式表。
- (可选)在属性或编辑器中,配置大小和布局设置。有关大小和布局属性的更多信息,请参见图形对象布局。
- (可选)要配置文本框显示文本的方式,请在属性中配置文本和字体:
- 文本。在应用程序逻辑中创建指向字符串变量的动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 内容类型。设置为正常可在文本框中显示字符。设置为密码可在文本框中隐藏字符。重要提示: 请始终在可能包含敏感数据(如密码)的文本字段中使用密码内容类型。
- 文本颜色。设置文本的颜色。
- 文本水平对齐。设置文本在水平方向上的位置。
- 文本垂直对齐。设置文本在垂直方向上的位置。
- 占位符文本。设置要在文本框为空时显示的文本。
- 处于只读模式的控件。设置为真可使文本框中的文本不可编辑。小贴士:要在运行时控制只读模式,可以在处于只读模式的控件和复选框的活动属性之间创建动态链接。有关复选框的更多信息,请参见复选框。
- 值变化行为。设置为编辑完成时值更改可通过按应用文本值。设置为Enter编辑时值更改可在编辑文本框中的文本时更改值。
- 字体大小。设置文本的字体大小。
- 字体系列。选择文本的字体系列。
- 字体粗细。选择文本的字体粗细。
- 字体斜体。向文本应用斜体字体。
- 文本修剪。修剪文本并显示...,以指示文本过长,文本框无法容纳文本。根据文本水平对齐属性值插入...,它在编辑模式下不可见。
text box
textbox
editable text
user input
application logic
提供反馈