文本框

添加用于输入值的可编辑字段,以供应用程序逻辑处理。

使用案例

添加可编辑字段以在应用程序中实施数据输入功能。
例如,使用文本框输入:
  • 用于进行身份验证的凭据。
  • 由应用程序逻辑处理的字符串值。
小贴士: 清晰地标记字段并验证输入,以防止应用程序逻辑中出现错误。

示例

用户名和密码文本框
显示用户名和密码文本框的屏幕截图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal