搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
复选框
通过选中和清除来设置和显示布尔值。
操作
处于选中状态的复选框
关联的变量值为真。
处于清除状态的复选框
关联的变量值为假。
使用案例
启用或禁用
FactoryTalk Optix 应用程序
中的功能。例如,切换用于显示数据的图形。
示例
处于清除状态的复选框
处于选中状态的复选框
基本控件
checkbox
check box
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal