基本控件

可以使用基本控件对象实现用户界面元素,以便与应用程序进行交互。
对象
说明
显示对项进行描述的文本。
在运行时插入和显示文本。
使用按钮或键增加或缩小数值。
显示条目的可编辑说明。
以 LED 开或关的形式显示布尔值。
生成用于执行方法的事件。
设置和显示布尔值。
通过选中和清除来设置和显示布尔值。
在一组互斥的选项中选择一个选项。
设置或显示位于可能值范围内的整数值。
设置或显示位于可能值范围内的整数值。
以特定输入格式显示日期和时间数据。
显示持续时间数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal