搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
可编辑标记
显示可编辑的值。
使用案例
允许授权用户在运行时直接在
FactoryTalk Optix 应用程序
界面中编辑标记。例如,授权用户可以方便地改进界面本地化。
示例
可编辑标记 - 显示模式
可编辑标记 - 编辑模式
基本控件
配置可编辑标记
editable label
label editing
editable text
localization
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal